This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA431:用于调节的最小阴极电流参数

Guru**** 2810745 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498138/tla431-parameter-minimum-cathode-current-for-regulation

器件型号:TLA431
主题中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:

下午好、

根据数据表、用于调节的最小阴极电流参数的最大值为200uA。 但是、如果我具有如图所示的连接、TLA431上的调节只会从大约650uA (R34 18k)的电流开始工作。 我在哪里犯了错误?

感谢您的回答
Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karel:

    感谢您的提问!

    我看到图中您使用的是 TL431、而不是 TLA431。 您是否在物理板上或通过该仿真看到了650uA 的行为?

    Ika_MIN 行为与数据表一致、具体取决于所使用的 TL431器件。 例如、请参阅以下 TL431AI 器件的 Ika_MIN:

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我正在真实电路板上测试、其中连接了 TLA431AIDBZR。 (Mouser 购买)这就是为什么它与数据表不匹配的原因。 我需要知道在这方面(请参阅上图)、使用 TLA431AIDBZR 时、即使 IKA 高于200uA、监管也应该正常工作。
    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karel:

    感谢您的更新!

    IKA_MIN (max)规格在任何情况下都应适用。

    如需进一步支持、

    1.是否有任何连接的负载?

    2.这种情况发生在多个设备还是一个?

    3.设备是否在多个电路板上以这种方式运行?

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    现在、我只是测试这个连接、所以它是在一个电路板和一个 TLA431上进行的测试。 我将 TLA431的电压用作比较器两个输入端的基准、请参阅图。

    BR

    Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karel:

    您能告诉我您正在使用哪些比较器吗?  

    此外、如果断开负载、这种行为是否会继续?

    如果您可以提供这些信息或一些示波器快照、这些示波器快照在调试过程中会有所帮助、敬请告知。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我正在使用比较器 LP2901DR
    -是的,问题是负载连接之前。

    BR

    Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karel:

    让我再次与团队核实、明天就回复您。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、并联稳压器的限流电阻器的大小必须符合最大负载。

    大约113 µA 的额外电流流经 R35/R36分压器。 您尚未显示连接到 VREF1的内容、但如果有一个与 VREF3类似的分压器、则会有一个额外的184 µA 流经该分压器。

    流经 R34的电流为(12V−4.76V)/ 60 kΩ≈120 µA、即使没有额外的负载、这也不足以单独用于 TLA431。

    R34 = 18 kΩ 会产生大约402 µA、如果有分频器连接到 VREF1、这听起来不错。 考虑到元件容差并增加安全系数、我只使用 R34 = 10 kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karel:

    感谢您的耐心!

    在此计算期间、请考虑负载所需的总电流并流入基准引脚、因为这可能会影响最低电流要求。

    要对此进行测试、一种方法也可能是使用电流表来确定分流到器件阴极的电流大小(测量 Ika)、以查看它是否高于0.2mA 要求。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li