This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79652-Q1:多个 BQ79 IC 之间的通信&#39

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489250/bq79652-q1-communication-between-multiple-bq79-ic-s

器件型号:BQ79652-Q1

工具/软件:

我们在多组电池系统中遇到隔离式 UART 通信问题。 该设置包括四个电池包:

  • 两个基板包、每个基板带 BQ79652
  • 两个堆叠电池组、每个电池组带有 BQ79612

我们通过 UART 直接与第一个基站(BQ79652)进行通信、称为基础电池组 基准1A 。 然后、隔离式 UART 以菊花链形式连接到 堆叠1B (BQ79612)、然后转到 base2A (BQ79652)、最后转到 stack2B (BQ79612)。

  • 与 base1A 的直接通信工作正常。
  • 通过 base1A 与 stack1B 的通信也有效。
  • 但是、通过 stack1B 与第三个器件(例如 base2A 或 stack2B)进行通信的任何尝试都会失败。

我们的问题是: 在 base1A 和 stack1B 之间建立通信后、通过多个堆叠器件的通信是否应该自动工作、或者是否需要特殊的软件/配置来支持多个堆叠器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误了回复。  

    您是否正确完成了自动寻址过程? 该过程完成后、应能与堆栈中的所有器件进行通信。

    谢谢您、

    Zachary