This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:有关 TPS6521910默认设置的问题

Guru**** 2583805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499315/tps65219-questions-about-the-default-setting-for-tps6521910

器件型号:TPS65219

工具/软件:

尊敬的 Champ:  

客户 已查看 TPS6521910RSMR TRM、有一些有关 PMIC 开/关控制和复位的 NVM 默认设置、作为跟随器、需要进一步说明。

 

  • 引脚25"EN/PB/VSENSE

  • 为什么将此引脚配置为默认按钮?
  • AM67x 重点应用的任何特定应用都需要通过手动操作(按住600ms)来控制开机/关机的按钮?
  • 默认启用 FSD。 这是否意味着一旦电源首次有效、PMIC 就会在不长按衬套按钮的情况下自动上电?
  • 如果在上电过程中出现突然断电、有什么用于故障恢复的备用机制来防止 PMIC 卡住?
  • 是否可以将该引脚重新编程为默认 EN?
  • 如果该引脚默认配置为 EN、则 EN 从高电平变为低电平会在每个电源轨上启用 PMIC 内部放电电路(假设有)吗?

 

  • PIN-28"模式  /重置"

  • 为什么将该引脚配置为热复位而不是冷复位?
  • 将此引脚修改为默认的冷复位后是否有任何副作用?

 

  • TPS6521910RSMR NVM 写入操作或重新编程
    • NVM 是否可以多次重新编程?
    • 是否可以修改编程 PMIC 的 NVM 默认设置?
    • 如果我们要通过软件命令部分修改 NVM 默认设置、那么在下电上电后、此修改或更改是否仍然有效?

Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    -我需要了解 PB 配置背后的原因。

    -是的,当 FSD 被启用时, PMIC 将在第一次上电时忽略 EN/PB 并且只要 VSYS 上升, PMIC 就开始上电。

    -如果上电序列未完成, PMIC 将启动断电序列,并将启用输出轨上的下拉以使输出放电。

    -是的,通过 NVM 编程,它可以从 PB 更改为 EN。

    -正确,当 EN 变为高电平到低电平时,它将启动断电序列和放电电阻器被启用。

    -因为这只是一个警告,我们只想保持电源轨相同的电压。

    -冷复位将使 PMIC 定序关闭所有电源轨并再次上电。

    -是的,由于 NVM 是 EEPROM ,因此可以进行多次编程。

    -正确,所有用户可访问的 NVM 都可以编程。

    -为了使 NVM 存储这些值,这些值需要被刻录到器件中,在下一次下电上电时,器件将默认为新值。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    1、PIN-25的任何更新都是默认设置吗?

    2.在定理中,冷复位会有更好的虚假恢复,相比热复位,由于整个下电上电是正确的。 如果内部状态机卡住并且所有电源轨仍保持不变、则可能会再次发生启动失败。

    3.由于编程的 PMIC 上默认启用 NVM 中的 FSD、因此一旦电源有效、而不是 NVM 编程过程、FSD 就应进入上电过程。 在这种情况下、在电路中、NVM 重新编程是否可行?

    4、如果没有,有什么建议使其正常工作?

    此致、

    Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    1.我不知道为什么选择它是这样的,可能是 SoC 的要求。

    2.对于 AM62x、只需要警告、因此将其设置为热复位。

    3.启用 FSD 后、一旦 VSYS 达到预期电压、PMIC 就会启动上电例程。 之后可以更改 NVM。

    Sathish