This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:将其用于3级转换器时的特殊行为。

Guru**** 2535140 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495350/ucc2895-peculiar-behavior-while-using-it-for-3-level-converter

器件型号:UCC2895
主题中讨论的其他器件: UCC3895

工具/软件:

您好:

UCC2895用于电压模式控制中的3电平转换器设计。 当电流信号连接到 CS 引脚时、可以观察到在启动转换器/变压器初级侧的全占空比持续10至20个周期、然后进入软启动模式。 如果将其移除、它将在软启动中启动。 在 CS 引脚连接到电流信号的3电平转换中使用时、控制器是否存在任何限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay

    我们需要 波形和原理图来更好地帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning Tan:

    感谢您的即时响应。 随附的是控制和电源原理图、以供您参考。 驱动通过脉冲变压器。 对于100kHz 的开关频率、观察到的延迟约为400nS。 随附的视频是在较低输入直流电压下变压器初级侧开启时的捕获视频。 一旦它打开、转换器将正常工作。 在 Q1或 Q4场观察到随机故障。 直流母线电压+/-350V 直流  

    Sanjay Bole

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_5651.MOVe2e.ti.com/.../IMG_5F00_5651.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay

    您无法查看波形。 请确保您附加了正确的格式。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_5651.zip

    在.ZIP 中添加、可以下载并检查。 这是在较低输入时启动检查的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在680VDC 输入、1kW 输出下进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我可以看到、您没有在相移全桥中使用 UCC2895、而是在三电平转换器中使用它。  我搜索了 TI 数据库、可以找到任何有关如何使用 PSFB 控制进行三级设计的参考设计材料。

    因此、在三级设计中、没有用于比较 UCC2895的已知波形可用作参考、TI.com 上也没有设计信息。  因此、我无法提供有关在设计中使用 UCC2895或任何其他相移全桥转换器的建议。

    我在以下链接中找到了使用 C2000数字控制的参考。  在设计中使用此控制器而不是 UCC2895可能会更容易。  这样可以消除您看到的问题。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduez0a/tiduez0a.pdf

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 附上有关将 PMFB 控制器用于3级转换器应用的信息的应用手册。 它广泛用于三电平转换器拓扑。 我不会面对拓扑约束的问题。 问题是 UCC3895的电压模式控制启动且连接电流信号以防范瞬态负载。 在启动时连接后、控制器会以全占空比启动一些周期、然后再恢复软启动。 如果在没有电流信号的情况下工作、则不会看到该信号。 连接电流信号时会出现什么现象? 内部架构是否有任何问题、或者与原理图有什么关系? 或者是否有方法可以保护器件免受瞬态负载的影响。  

    e2e.ti.com/.../01epe_2D00_froehleke_2D00_schniedermann-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../Three-level-converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    则无法看到不良的波形。  您能否以其他格式重新发布、以便我们看到它?

     

    此致、谢谢。