This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ75614-Q1:BQ75614-Q1的 VBAT 引脚电源切断

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488877/bq75614-q1-vbat-pin-power-cut-of-bq75614-q1

器件型号:BQ75614-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我在14节电池配置中使用 BQ75614。 根据 TI 建议、我们已将以下引脚从外部短接、以便用于14节电芯配置- CB15至 CB16;CB16至 VBAT;VC15至 VC16;VC16至 VBAT。 为了在出现任何异常时减少系统电流消耗、我放置了具有 BQ75614 VBAT 引脚的串联开关来切断电源。 但打开该开关时、VBAT 引脚没有被拉至零、而是被调节至电池14电压。 实际上、我必须在打开串联开关时断开 R60和 R66以下拉 VBAT。  

这种 VBAT 未短接至 VC16的配置是否建议将 CB16用于14节电芯配置? 请联系 TI 团队寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayur,

    很抱歉、延迟的回复。

    您对 TI 关于如何将未使用的引脚短接至 BAT 的建议是正确的。

    VC 引脚的典型配置是最顶部的引脚连接到 BAT:  

    这会导致 BAT 电压由顶部电芯驱动、这是设计上的。 要将 BAT 引脚驱动至零伏、您需要将其接地、同时断开其与其余 VC 引脚的连接。

    此致、

    Bo