This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542-G1的一些问题

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500341/bq27542evm-some-issues-with-the-bq27542-g1

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他部件:GPCRB

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户遇到与 BQ27542相关的一些技术问题。 请帮助回复、谢谢!

  1. 是否需要单独校准所有电池组? 尤其是在温度低于-20 °C(时、在低温环境中电池电源可能会出现问题)。
  2. MaxLoadCurrent 意味着什么?应该如何应用该参数? 数据表中没有说明。
  3. 为什么导出的数据也显示为"空"或"异常大"数据(如下图所示)? 是什么原因造成的? 客户在使用 MCU 读取这些异常数据时、如何更好地筛选出这些数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    1 -无需单独针对所有电池包进行校准、而是需要用户使用 GPCRB 工具来优化电池电量计的低温性能。 但是、由于电池后面的装置无法通过电池电量计进行控制、您仍然会损失电池内的容量、并且需要加热元件来恢复电池的全部容量。

    2 & 3 -能否发送日志文件以更好地解决问题。

    谢谢您、
    Alan