This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146逐周期 OCP

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5146-Q1, LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500717/lm5146-q1-lm5146-cycle-by-cycle-ocp

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146LM5148-Q1、LM5148-Q1

工具/软件:

基于 LM5146逐周期 OCP 保护、我将 RLIM 设置为将电流限制为25A。  当负载电流从20A 阶跃变为30A 时、它会将电流输入30A 限制为1.86ms、然后开始将输出电压降至零、将负载电流降至零。 整个操作时间为4.75 ms!
然后它进入断续模式、频率几乎为10Hz、直到过流情况消失!

工作点:  
Vin=61V、Vout=30V、Iout=20A ->步进变化:20A 至26A 和30A (Ilimit=25A)
Fsw = 350kHz
------------------------

过流事件:(I_step:20A 至26A)


  

断续模式:


恢复模式:(负载阶跃变为20A)、输出电压再次稳定在30V、输入电压为61V。


在数据表中、系统表示进入断续模式需要128个周期、之后需要8192个周期、直到进入关闭模式。
1:周期频率是多少? 这是否与开关频率相同或考虑使用内部周期进行计数?

因为在350kHz 开关频率下、128个周期等于(1/350kHz)* 128 = 365us、但在我的情况下、经过 1.86ms 后负载电流变为零!!!



2-下面的图中的循环数是什么意思?
它会限制占空比多少? 数据表中提到的8192个周期是否相同?


---------------

3 -如果负载中出现浪涌电流、这个逐周期无法捕捉事件并限制负载电流!
在负载中出现任何浪涌电流时、OCP 保护可以发挥多大的作用?


测试场景是将1.2mF 负载连接到降压转换器的输出、看看电流限制(OCP)如何在51us 内保护转换器免受高达150A 的浪涌电流的影响!
  



4 -缓解解决方案或采用 LM5146的可能性是什么、以便保护电路免受浪涌电流的影响并限制 ILIM/RLIM 限制、而不是在降压转换器之后使用外部 OCP 电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    LM5146-Q1具有基于检测低侧 FET 压降的谷值电流限制。 峰值电流可能高于此值、并且 COMP 钳位也会接合以限制占空比。 我建议测量电感器电流以准确查看行为、因为输出电流由输出电容进行滤波。 根据数据表、启用断续模式需要128个周期、然后断续模式会持续7182个周期。

    如果需要峰值电流限制、请查看 LM5148-Q1峰值电流模式控制器。

    此致、

    Tim