This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:TLV709A50PKR

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500020/tlv709-tlv709a50pkr

器件型号:TLV709

工具/软件:

我们需要详细介绍肖特基二极管、如果我们可以使用 schotky 二极管、则输出电源电压会将5V 更改为7V 输出、请建议采用解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不理解你的问题。 您是否指用于此器件反向电流保护的肖特基二极管?  您需要一个具有低正向压降的肖特基二极管、因为要确保反向电流流过外部二极管、而不是导通 FET 的寄生体二极管。 如果肖特基二极管的正向压降较低、则体二极管将首先激活。

    肖特基二极管的正向电流大小将取决于反向电流情况的性质。 您是否预计从 VOUT 到 VIN (该引脚与 GND 相连)无限期短路? 或者 VOUT 是否短接至 VIN、而该 VIN 变为高阻抗? 在这种情况下、尝试测量电流以确定所需的肖特基二极管大小会有所帮助。 如果是瞬时短路、您可能能够找到一个能够处理相关浪涌电流的合适肖特基二极管。  

    通常、您可以假设寄生体二极管在~0.6V 至0.7V 左右导通。 在整个温度、电流和任何其他相关条件下、尝试寻找正向电压较低的肖特基二极管

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 SSA24-E3/5AT 肖特基二极管  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接肖特基二极管后、IC 的输出电压行为不正常

    但如果我们连接1n4148二极管,那么 IC 输出是正确的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有原理图就无法对此进行调试。 请分享显示肖特基二极管和1N4148器件连接的原理图。 还请分享显示"传输"输出电压的示波器波形