This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:稳压器输出短路

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493250/tps7a8300-regulator-output-shorted

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他部件:Strike

工具/软件:

什么类型的事件(例如输出短路、输入过压等)会导致输出硬接地短路时的稳压器故障? 器件型号为 TPS74610PQWDRBRQ1、TPS74618PQWDRBRQ1和 TPS7A8300RGRT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    稳压器输出和接地之间的硬短路通常表示严重的电过应力或热过应力。 可能导致此类器件损坏的常见场景有

    1. 输入过压或瞬态尖峰
      • 超过绝对最大 VIN 额定值(即使短暂)可能会损坏内部结构并导致短路。
      • 快速高压瞬变或负载突降事件(在汽车环境中)是常见的原因。
    2. 短路或严重过流
      • 虽然这些 LDO 具有内部电流限制和热关断功能、但高 VIN 下的持续短路可能会推高功率耗散、使器件过热速度快于保护循环。
      • 重复的热关断和重新启动最终会损坏导通元件、从而导致输出至接地短路。
    3. 反向电流或反向电压应力
      • 如果将输出驱动至高于输入、较大的反向电流会流入 LDO、可能损坏内部晶体管。
      • 输出端的负瞬态(低于接地电压)也会使内部二极管过载。
    4. ESD 或 EOS (电气过载)
      • 强 ESD 冲击或突然浪涌可能会刺穿内部结。
      • 输入/输出引脚上处理不当或缺少浪涌保护可能会导致器件故障、并导致输出端发生死区短路。
    5. 板级损坏或焊接缺陷
      • 如果器件或 PCB 布线受到影响、机械应力、破裂的焊点或组装过程中的桥接可能表现为内部短路。

    在调查 LDO 短路时、请确认所有运行条件(输入电压、负载电流、瞬变、启动/关断行为)都保持在器件的 绝对最大额定值范围内。 ‐高 Δ  ‐应力或汽车环境、融合了瞬态抑制、反向 Δ 电压保护和 强大的 ESD 措施、 有助于防止这些故障模式。

    希望这对您有所帮助、

    Vahnroy Hosear

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入过压是否会导致输出过压? 在过压情况(例如、连接到 VIN 的28V 短接至5V)下、我不确定在输入结构损坏之前输出电压的调节效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    通常、一旦施加的电压超过器件的绝对最大额定值、我们就无法对输出进行可靠的控制。 假设 LDO 可以继续在其正常输出电平下进行调节是不安全的。 相反、如果内部结构以将 VIN 耦合到 VOUT 的方式发生击穿、器件可能会发生灾难性故障、从而导致短路情况或无意中更高的输出电压。

    希望这能回答您的问题。

    此致、

    Vahnroy Hosear