This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:SGM2059节距

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P, TLV772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499922/tlv755p-sgm2059-pitch

器件型号:TLV755P
Thread 中讨论的其他器件: TLV772

工具/软件:

你好、团队

TLV755P 是否适合用于攻击 SGM2059-3.3V? 客户需要成本超低的 SOT23-5封装

PLS 还建议使用另一个具有调节输出的 LDO、并与 SGM2059-ADJ 引脚对引脚兼容


BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    对于  SGM2059-3.3V、我建议使用 TPS7A2033PDBVR、因为它是直接替代产品。 如果客户更关心成本而不是性能、我推荐 TLV77333PDBVR。

    对于可调选项、TLV772是成本最低的解决方案。 现可提供 OPN PTLV77201PDBVR 样片!

    此致、

    Eunize Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    感谢您的推荐、我将让销售人员讨论  TPS7A2033PDBVR 的价格。

    对于 ADJ 选项、TLV722输出最大为3.3V、您是否可以推荐4V 输出 LDO? 由于客户需要扬声器中的 SoC 供电电压为4V。

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    对于具有4V 输出要求的可调选项 、我推荐 TLV75801PDBVR。

    此致、

    Eunize Tobias