请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H160-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
我们计划 将 TPS2H160-Q1用于5V HSD 应用。 从数据表中、我知道、由于 Vsup_MIN = 4V、因此它可用于5V 应用。
但我们的应用在5V 输入电压下需要300Hz PWM。 该 IC 是否能够在5V 电压下处理 PWM 以及5V 下建议的最大 PWM 频率是多少?
我请求您对此问题的优先级提供反馈。
谢谢!