This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:BQ25185不根据 ISET 值为电池充电。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499404/bq25185-bq25185-not-charging-the-battery-according-to-iset-value

器件型号:BQ25185

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我希望您做得好。 我附上了 BQ25185的原理图。 我面临的问题是、未根据 ISET 值(即300mA)为电池充电。 我的 LiPo 电池电压为3.7V、充电电流在70至160mA 之间波动。 我要测量通过 DMM 的电流。
除充电电流外、所有器件均可根据数据表正常工作。 还请指出设计中的任何错误(如果有)。
请就此问题提供即时支持。

我期待着再次听到。

此致、
Ahmed Ali

另外、检查电路是否存在+5V 以查看其是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    我已经查看了您的 BQ25185原理图、它看起来不错。 我没有看到任何问题。

    发生此问题时、STAT1和 STAT2是什么?

    此外、您是使用真实电池还是电子负载进行测试?  充电电流是否在70mA 和160mA 之间持续波动? 您可能需要添加一个与 BAT 和您的 BAT 电源并联的大容量电容器(例如1000uF)、以消除任何振荡。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我将使用1节 Lipo 7000mA 的真实电池进行测试 是的、电流会持续波动。  

    STAT1 LED 熄灭、STAT2 LED 亮起。

    好的、我将添加大容量电容器来进行测试。

    我还在另一个电路板上进行了另一项测试、将 ISET 引脚上的电阻减半、并将充电电流设为300至330mA。

    我期待着再次听到。

    此致、
    Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    我仅建议在使用电子负载进行测试时使用大容量电容器。 在使用真实电池的情况下、这不应该是必需的。

    感谢您确认 STAT1为低电平、STAT2为高电平。 这表示 正在充电、不存在故障。

    您的系统负载会消耗多大的电流? 该器件可能处于 DPPM 状态并降低充电电流、以优先为系统负载供电。 此外、 发生此问题时、您的输入电流是多少?

    您是否能够断开系统负载并查看充电电流是否达到预期值?

    预计充电电流不会超过 ISET 电阻器编程的设置。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    非常感谢您的支持。 我能够对我的安培表中的主要问题进行故障诊断、该问题无法正确读取电流。 我更改了电流表、电流正好根据 ISET 引脚而变化。

    电路运行良好。  

    此致、
    Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我还有一个问题:当 ISET 设置为300mA 时、可以从 VSYS 汲取多少电流?

    请尽快答复。  

    谢谢、
    Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    我很高兴听到您发现您的安培表存在问题。

    我还有一个问题:当 ISET 设置为300mA 时、可以从 VSYS 汲取多少电流?

    只是为了澄清一下、 系统可以消耗的电流量不受快速充电电流设置的限制。

    BQ25185 具有称为 DPPM (动态电源路径管理)的功能、该功能可在系统电压降至 VDPPM 阈值以下时、由于充电电流和系统电流之和超过输入电流限制、因此可以降低充电电流。 如果充电电流降至零并且 VSYS 降至 VBAT - VBSUP1以下(其中 VBSUP1为40mV、典型值)、则电池开始放电、以补充适配器向系统提供电流。 请参阅第8.3.2节。 相关文档、以了解更多详细信息。

    此致、

    Alec