工具/软件:
大家好、这是我第一次参加 E2E 论坛、最初我在寻求使用 TPS48111驱动器随机 FET 故障的解决方案、两天前、我找到了这个主题、其中主要描述了我的问题-> https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454329/tps4811-q1-random-short-mosfets-interrupts-using-tps48110-driver
基本上,我让这篇文章分享我的经验,因为今天我得到了问题,我修复了它(或修复了一段时间,直到我的用例将被更改)
关于主要驱动器特性-浪涌电流限制效果很好、我只是根据数据表中的信息和建议做了说明、一旦我选了一个主题、我还重新计算了所有内容、其中涉及线程中提到的 Excel 文件、一切都与之匹配、MOSFET 对于降额的 FET SOA 有~2.1的裕度。
然而、我在随机的时刻陷入了不断启动 FET 的困境。
我的设置是:双向电源(它是好的和昂贵的 PS ,我选择双向完全吸收任何反电动势等),板具有三个输出通道-每个驱动器一个,每个通道一个 FET IAUT300N10S5N015,然后一个 ROBO-LEFT 三个执行器。 最大工作电压为70V、每个执行器的工作电流仅高达1A。
我的器件还具有 E-stop 输入、因此在电压施加到器件时、它会关闭、所有通道都关闭。 当我释放 E-STOP 时、所有通道都打开。
然后在一些测试与 robo-leg 当我尝试关闭输出时,我得到其中一些仍然打开。 n`t 我捕获了 FET 裸片的那一刻、但这是非常具体的用例、我将在此处介绍它。 我已经多次遇到这种情况了。 使用示波器可以看出、FET 显然是由于热过应力而裸片、不是在启动时而限制浪涌电流、而是在 FET 完全导通时裸片—因为驱动器在短时间内意外地将其导通/关断(我还将上传一些图片)。
Cboost 稳定、EN 引脚电压也稳定、在 INP 引脚上、如果出现意外噪声、则会出现紧急停止信号。 我没有在n`t 电路中添加任何额外的组件、但将其添加到紧急停止电路中、从而起到了帮助作用。 我在栅源极引脚上仍然有一些感应尖峰(将添加图片)、但主要问题已解决。
n`t 再次,我第一次在这个论坛,如果我的帖子没有意义,打扰我:)我也会很高兴任何人,如果你有任何想法如何改善我的原理图/修复,在栅极源极电感尖峰:)
祝你度过美好的一天!