This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:咨询 IC 输出端子短路

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500376/bq25672-inquiries-regarding-ic-output-terminal-short-circuit

器件型号:BQ25672

工具/软件:

大家好、 我是 Jaeho、我有一个问题。

 案例1)当 IC 输出端子(BAT)短路2秒时、IC 将自动重启

 案例2) 当 IC 输出端子(BAT)短路10秒时、IC 受到保护

出现上述现象的原因是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaeho、

    是否短接 BAT 或 SYS?  当 I SHORT BAT 时、可以看到 SYS 调节至 MINSYS 且100mA。

    此致、

    Jeff