This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:液体检测问题

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499787/tps25751-liquid-detection-issue

器件型号:TPS25751

工具/软件:

您好、  

我们 在灌电流模式下使用 TPS25751 PD 控制器、我们观察到其无法检测 USB 连接器上的液体。 在 SBUx 引脚上观察脉冲、但这些引脚中的任何一个都不会设置为逻辑高电平、以指示液体检测。  

这里的问题可能是什么?  

此致、

Pavan Vora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请检查您的配置并确认 GPIO 设置。  默认情况下、GUI 支持2 GPIO 控制解决方案:GPIO6上的 NMOS 控制和 GPIO7上的 PMOS 控制。  液体检测在 GPIO1上。  您如何测试液体是否存在?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25751.pdf#page=52

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    器件在进行液体检测时会在 I2C_IRQ 中生成任何中断?

    此致、

    Pavan Vora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否选择了中断并且 IRQ 引脚上是否有上拉电阻?

      

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Chris、选择了显示的中断配置。  

    观察结果很少:

    我们观察到 SBU1/2引脚切换停止、并在检测到液体时变为逻辑高电平。 我们还观察到中断信号上有低脉冲。 但是,这不是每次都发生的情况。 有时、即使有液体、设备也无法检测到。 我们是否需要更改器件的灵敏度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有时、即使有液体、设备也无法检测到。 我们是否需要更改器件的灵敏度?  [/报价]

    您是否能够了解液体对 SBU 线路的影响?  如果影响很小、则可能需要更改灵敏度。  简单的检查是降低低电平阈值 ADC 液体(保持等于或大于无液体的低电平阈值 ADC)、并增加有液体状态的高电平阈值 ADC (保持等于或小于无液体状态的高电平阈值 ADC)。

    此致、
    Chris