This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25185:RSET 电压

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498349/lm25185-rset-voltage

部件号:LM25185

工具/软件:

我的理解是、内部误差放大器将 RSET 节点的电压与1V 基准电压进行比较。

RSET 节点上的电压是通过驱动流经 FB 节点并通过连接在 RSET 上的外部电阻器的相同电流来产生的。

这是正确的吗? 我想详细了解如何将流经 FB 节点的电流转换至 RSET 节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    您的理解是正确的。 需要补充的一点是、当次级开关电流为零时、LM25185可检测通过初级绕组的反射 Vout、从而避免次级二极管的 Ron 和 PCB 布局的寄生元件产生压降。 这使得检测非常准确、因此对 Vout 进行了非常好的调节。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、

    感谢您的答复。

    在探测 RSET 节点时、我可以看到持续超过1V 的脉冲、并且输出电压与数据表中包含 RFB 和 RSET 的公式不匹配。 这个1V 内部基准的精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悉尼

    您可以在 DS 电气特性中检查 Vrset 值(见下文)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、

    我的电流问题是我在 RSET 处看到大约1.3V 的峰值。

    这是由于反射回初级绕组的大电压通过 RFB 产生了大于预期的电流。

    我将转换器设计为具有基于输入的控制信号可调的输出电压。

    该控制信号(直流电压)经过缓冲、然后通过电阻方式添加到 RSET 节点。

    我的输出电压比预期大得多。 您是否认为缓冲器和串联输出电阻器导致 RSET 节点出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悉尼

    建议仅将 RSET 引脚与单个电阻器 Rset=10k Ω 连接至 GND。 RSET 引脚是 E/A 的负反馈输入、对该引脚捕获的任何噪声都非常敏感。 若要控制输出电压、需要选择 RFB 值(请参阅下面的公式)。 如果要获得可调输出电压、需要调整 FB 电阻器。

    谢谢你