This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:输出电压摆幅

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490768/bq25756-output-voltage-swing

器件型号:BQ25756

工具/软件:

您好、

我发现输出是否未连接到电池。

在设计的电压为17.5V 时、输出电压似乎不稳定。

它将在18.5V~16.5V 时向上和向下摆动。

但是、如果我禁用 EN_TERM、则摆幅电压在18V~17V 时会降低。

接下来我禁用 EN_PFM、输出电压稳定在17.8V、作为设计电压(此处不转换容差)

EN_PFM 的主要功能是什么?

禁用它会产生任何副作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    我认为这是 BQ25756的预期行为。 当 VBAT 上没有负载时、BQ25756将为电容器充电、然后达到终止电流。 然后、一旦电容器电压降至充电阈值、BQ25756将开始重新充电。

    设置 EN_TERM=0将使 BQ25756持续充电。

    设置 EN_PFM=0可使 BQ25756在低电流下更加精确。 当终止电流小于2A 时、我们建议设置 EN_PFM=0。 PFM 模式的目的是在较低电流下实现更高的效率。

    禁用 PFM 模式不会产生任何副作用。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ethan

    有一个问题,我不会松懈。
    如果将终止电流设置为0A、则再次读取寄存器后、该设置将返回到250mA。  

     终止电流是否不能设置 为低于250mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    可能的最小终止电流为250mA。

    您可以通过设置 EN_TERM=0来禁用终止电流。 使用此设置、BQ25756将持续为电池充电。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ethan

    好的、我知道。

    正常情况下、将 FB 引脚设置为1536mV 基准电压和反馈电阻器来设计输出电压。

    如果使用反向模式、我 将哪个引脚 用作基准 电压并设计电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    反向模式电压只能由寄存器设置。 寄存器 VAC_REV 控制反向电压。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ethan

    地址0x0C 值仅设置反向输出电压?

    那么、同样的方式仅通过0x0A 地址值进行反向输出电流设置、对吧?

    我认为两者都设置了反向输入电压运行限制窗口和反向输入电流限制。

    那么、如何设置反向输入电压和电流限制地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    您是指地址0x0C 值仅设置反向输出电压?

    是的、正确。

    因此、同样的方式仅通过0x0A 地址值反转输出电流设置、对吗?

    是的、正确。

    那么在哪里设置反向输入电压和电流限制地址呢?

    无法设置反向输入电压。 寄存器 REG0x62 [7:6] IBAT_REV 可以限制反向电流。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ethan

    我可以获取 EVM 板的一些 Allegro 设计文件的链接吗?   


    用于修复开关波形和电压检测不稳定的下一版本布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler:

    我们不将 Allegro 用于我们的 EVM 板。 我们使用 Altium。 这会是个问题吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    如果 Altium 未正确地以 ASCII 格式导出文件、这可能是一个问题。
    因为我导入文件 pcbdoc 格式仍然不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler:

    我通过电子邮件发送 Altium 文件。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael

    我收到该文件、但仍然无法将导入翻译成 Allegro。

    忘记了、有一个关于 EVM 上电容器位置的问题。
    为什么铝聚合物电容器 C7、C44和 C70在检测电阻 R2之前和之后分开?

    我只能组合成一个放置在 R2之前或之后的电容器吗?

    关于输出 C57、C38和 C39的问题相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler:

    在检测电阻之前和之后将电容器分开、以在输入/输出压降的情况下、使流经电阻器的电流读数尽可能准确和稳定。 原理图和布局检查清单表明、电阻器每一侧的电容比可以大到1:10。

    [常见问题解答] BQ25756原理图和布局检查清单-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael

    您是指检测电阻比率前后的电容器需要大至1:10?
    例如、EVM 原理图中的电阻器为5m Ω、在电阻器 C7和 C44之前、比率为56uF*2=112uF、等于112/5
    该电阻器之后为 C70、C5、C8、C42、C150、C4和 C81 =56+4.7+4.7+10+10+1=96.4uF、比率为96.4/5
    前后比都很好1:10。
    我明白吗?
    和电容 只能使用陶瓷型电容器、因为根据 EVM 原理图、电阻器之前的电容器仅使用 电解型电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler:

    在这种情况下、我们特别关心的比率是电阻器一侧的电容与电阻器另一侧的电容。 在这种情况下,比率为96.4 UF:112 UF,接近9:10(或10:9)和优于1:10(或10:1)。

    电容器应混合使用陶瓷电容器和电解电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael

    第8.2.2.7节或其他部分中提到的清单评论在哪里?
    需要同时检查哪个文档以阐明原理图注释?

    此外、如果 STAT1/STAT2/REGN 未上拉至3.3V、该电压会上拉至 PG 内部5V。
    这是建议值吗、对于该上拉电压为5V 的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler:

    当提及8.2.2.7时、检查清单的章节编号似乎错误。 正确的章节编号为  9.2.1.2.7.它所指的文档是 BQ25756数据表。

    如果 STAT1/STAT2/STAT2/EVM PG 引脚被拉至5V、则正常运行。 主要问题是从运行芯片所需的 REGN 的其余部分汲取过多电流。 如果您没有从这些引脚汲取过多电流、我认为您应该没问题。