请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5118 工具/软件:
我们已经开发了使用 LM5118的降压/升压转换器。 输入16至8.1V 和输出12V 恒定。 负载电流5A。 我们正面临低效率问题。 在升压模式下、8.1V 效率低至67%。 请帮助解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.