This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:效率低

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499120/lm5118-low-efficiencny

器件型号:LM5118

工具/软件:

我们已经开发了使用 LM5118的降压/升压转换器。 输入16至8.1V 和输出12V 恒定。 负载电流5A。 我们正面临低效率问题。 在升压模式下、8.1V 效率低至67%。 请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    您能否分享更多详细信息(显示5-8个开关周期、也显示~ 5ms):

    - 在整个输入范围内效率低-它是如何变化的

    -原理图

    -的范围图解

    - VIN / VOUT

    -电感器的两侧

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于系统限制、我无法在此处分享原理图。 给我你的邮件 ID 我会在那里分享它. 我将在一些时间内分享剩余的详细信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    谢谢、收到了原理图。 第一次审查时我看不到问题。

    现在将等待测量结果。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    我向您提供了邮件上的数据

    此致、  

    Mahesh Potdar