This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:OTP 差异01、A1、A7

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500292/lp87745-q1-otp-difference-01-a1-a7

器件型号:LP87745-Q1

工具/软件:

您好专家

希望这能找到您。

您能告诉我们 OTP 01、A1、A7之间的区别吗?

那么、当我们使用 SPI 主机时、需要做什么呢?

此致、

Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LP87745101和   LP877451A1的唯一区别是看门狗窗口时间长。   

     LP87745101的    NVM 中默认配置为504ms、LP877451A1的 NVM 中默认配置为5040ms。 其他设置相同。  

     其中、LP877452A7是 A1的8.8MHz 型号。 因此、在 A7中、主要区别在于开关频率变化、其余设置与 A1相同。  

    此致、

    Ishtiaque