This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:备选器件

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6286B08, TPS62864, TPS62873, TPS62366A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499992/tps62868-alternate-part

器件型号:TPS62868
Thread 中讨论的其他器件:TPS62864TPS62873、TPS6286B08、 TPS62366A

工具/软件:

尊敬的团队:

 无论默认启动电阻器选项如何、都请为降压稳压器 TPS628682ARQYR 提供备选器件、其输出电流为4A 但 I2C 地址固定。

此致、
Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    感谢使用 e2e。

    请查看 TPS62864/6。 它们还支持4A 输出电流和 I2C 接口。

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyi:

    我发现该器件根据 VSET/VSET/ VID 或 VSET/ PG 引脚上的电阻具有不同的从器件地址。 我不需要这种类型的器件。 我们需要在启动时根据电阻变化使用不同电压的固定从器件地址。

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushal

    很抱歉我的误解。 我发现 TPS6286B08、TPS62873和 TPS62366A/B 应符合要求。  

    TPS6286B08:

    TPS62873:  

    TPS62366A/B:数据表中的第38页: 具有 I2C 兼容接口和遥感功能的4A 处理器电源数据表

    谢谢、此致、

    Jingyi