This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002EVM-001:LMZ34002EVM-001负输出电源模块评估模块的 Altium 工程文件申请

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002EVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498673/lmz34002evm-001-request-for-altium-project-files-of-lmz34002evm-001-negative-output-power-module-evaluation-module

器件型号:LMZ34002EVM-001

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

很荣幸地申请 LMZ34002EVM-001负输出电源模块评估模块的 Altium 工程文件。 这些文件将对我的评估和设计过程大有帮助。 如果您需要我方面的任何其他详细信息来支持此请求、请告诉我。

感谢您的支持!

此致、

Albin Joseph C.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin

    已为该线程分配工程师。 他很快就会回来

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    我已联系了相关人员。 我会在获得文件后立即更新您。  

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请找到随附文件的工程文件夹。

    e2e.ti.com/.../LMZ34002EVM_5F00_Altium_5F00_files.zip

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Pramanik,

    感谢您分享文件。 我衷心感谢您在提供这些支持和努力方面的支持和努力。 但是、我注意到 EVM 电路板设计似乎并不是在最新版本的 Altium Designer 中创建的、或者可能完全是使用不同的 CAD 工具完成的。 为了与 Altium 兼容、我期望收到.pcbDoc、.PrjPcb 和.SchDoc 文件。

    是否可以确认设计使用了哪个工具、或者这些特定文件格式是否可用? 不用担心、只需努力调整对后续步骤的期望。

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    Albin Joseph C.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我会尽力获取 PCB 设计工具、但恐怕无法找到、因为太旧的 PCB 文件。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramanik:
    您能帮忙安排 LMZ34002RKGR IC 的3D STEP 文件吗?  

    感谢您的支持。

    此致、

    Albin Joseph C.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PFA CAD 符号、封装和3D 模型 LMZ34002数据表、产品信息和支持| 适用于  LMZ34002RKGR IC 的 TI.com

    谢谢、

    Pramik Patel