工具/软件:
您好、
我们目前正在根据修订版 F 数据表图8-1中所示的原理图、使用 LM5177DCPR 评估电源电路。
对于在测试过程中观察到的以下两点、我们希望获得您的技术见解。
[问题1]
在降压/升压模式下的输出短路测试期间、我们观察到 Q1 (输入高侧)和 Q3 (输出高侧)的栅极电压同时波动。
如连接的波形所示、Q1的 Vgs 随着 Q3的 Vgs 上升而下降、表明 HO1和 HO2输出之间存在一些内部交互或电流共享。
数据表第7.3.18"栅极驱动器"部分指出:
"内部栅极驱动器通过共享来自另一个正在开关的半桥的电流来实现这一点。"
由此、我们推断、在某些条件下、Q1和 Q3之间可能会共享 CBOOT1电荷。
您能否确认 HO1和 HO2之间的这种同步门活动(以及可能的交互)是否符合 IC 内部设计的预期行为?
如果我们设计了这种行为、希望您能分享任何可用的内部细节(例如驱动器耦合、内部电荷共享机制或保护行为)、以便解释这种情况在短路或异常情况下是如何发生的、我们将不胜感激。
e2e.ti.com/.../Related-information.pdf
[问题2]
在绝对最大额定值表(第5.1节)中、注意以下事项:
SW1、SW2至 AGND:-0.3V 至65V (直流)
您能否解释一下"(DC)"是指稳态(非瞬态)条件下的额定值、不包括电压尖峰或噪声?
此外、对于 HB1至 SW1或 CSA/CSB 等参数、这些参数没有"(DC)"表示法
我们是否应该考虑这些引脚的绝对最大电压范围中包含的瞬态尖峰?
谢谢、
Conor