This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:LMR54410FDBVR 和相关设计的异常声音/烟雾问题

Guru**** 2531960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500519/lmr54410-abnormal-sound-smoke-issue-with-lmr54410fdbvr-and-related-design

器件型号:LMR54410

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估使用 LMR54410FDBVR 的直流/直流电路、以便从20V 输入生成12V 输出。

但是、在测试过程中、出现了以下问题:

  • IC 会发出可闻噪声、然后调节损耗、最终观察到烟雾。

  • 在发生故障之前、输出电压不稳定、FB 引脚电压保持在0.8V 以下。

该电路基于应用图和数据表的表8-1以及 LMR54410EVM 原理图。
我们希望确认收到客户的以下技术问题:

[Q1]
反馈电阻对(R1/R2)设置为30kΩ/ 2.2kΩ、约为表8-1中建议值的1/10 (例如309kΩ/ 22.1kΩ)。
这个低电阻值是否会导致流入 FB 引脚的电流过大、从而导致不稳定或出现故障?

[Q2]
我们使用了33μH 电感器作为 L1。 在 VIN = 20V 且 IOUT≈50mA 的条件下、该电感是否会过高、从而导致不良的开关行为或峰值电流应力?

[Q3]
在 EVM 中、在 FB 引脚和下部反馈电阻器之间放置一个49.9Ω 电阻器。
如果省略该电阻器、会不会使电路对开关噪声更加敏感、从而容易导致运行不稳定?

[Q4]
如果您有任何其他问题、请发表评论。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    让我来看看这个问题。 我很快就会回来。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Q1)使用低值 FB 电阻器将仅加载输出、但不会导致故障、因为 FB 引脚是高阻抗节点、因此没有电流流入输出端。

    Q2)否、电感器不处于应力状态、因为峰值电感器电流为170mA。

    Q3) 提供50 Ω 电阻器以在环路中注入信号、同时表征降压转换器的环路增益、因此该电阻器本身对稳定性没有那么重要的作用。

    q4)我有以下建议:

    1. 如果可能、能否进行 ABA 测试?
    2. 您能否检查某些元件是否在电路板上焊接松散?
    3. 只是为了确保反馈电阻器不是问题的原因、请使用建议的电阻值并查看问题是否仍然存在。

    谢谢、

    Pramik Patel