请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74700-Q1 主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1
工具/软件:
你(们)好
它是否支持 ISO-16750 - 2 Pulse A 测试? 或任何合适的解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
它是否支持 ISO-16750 - 2 Pulse A 测试? 或任何合适的解决方案?
不,控制器的额定电压为65V,pulse5A 是高能量脉冲,不能被输入和输出电容器抑制。
对于 pusle5A、请考虑采用 CS 拓扑的 LM74800-Q1。
此致、
Shiven Dhir