This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:ADC 采样基准电压

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500019/bq76952-adc-sampling-reference-voltage

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

    我对 BQ76952芯片的 ADC 采样基准电压有一些疑问

a. BQ76952芯片的 ADC 采样的基准电压(电压、电流、温度)是否全部具有相同的基准电压?  

B. 基准电压是否可以从外部引脚测量?

c.是否 可以通过命令读出基准电压?

期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehu:

    感谢您的联系。

    1. VREF1用于电压测量。 VREF2用于当前 ADC。
    2. 不、您无法测量它们
    3. 该器件为 VREF1和 VREF2提供诊断

    BRS

    KIAN