This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:CAN Vc 引脚可用作普通 ADC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500225/bq76952-can-vc-pins-be-used-as-ordinary-adc

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户对  BQ76952有疑问。  Vc 引脚是否可用作普通 ADC 来对电压和电流进行采样?

BR、

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    VC 通道可用作通用 ADC、但您需要确保输入电压在建议范围内。

    此外、  Settings:Configuration:Vcell mode 需要进行配置以指示哪个 VC 通道未连接到实际电芯。

    BRS

    KIAN