This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:正确设置保护功能

Guru**** 2530120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498413/bq76942-properly-setting-up-the-protections

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:

在 bq76942上、我将其设置为自主模式、并将充电 FET 保护设置为在4.1V 下禁用。 监控 IC 将继续允许充电、而不会禁用充电 FET。 您能否就什么原因导致充电 FET 保持启用状态提供一些指导? 这是 bqStudio 的屏幕截图。 您可以看到 COV 位已设置、但充电 FET 仍开启。 任何帮助都将非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 大家好:我想补充一点、即当 bq76942检测到 CUV 情况时、它会暂时关断放电 FET、然后立即重新导通。 希望您能帮助我解决这两个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    您能否导出.gg 文件以便我们检查配置?

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kian。 我发现了我的问题。 我需要设置更高的迟滞水平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    完美! 如有其他问题、请告知我们。

    BRS

    KIAN