Thread 中讨论的其他器件:TPS2490
工具/软件:
尊敬的先生/女士:
我使用 TPS2490EVM-001 板来评估 TPS2490热开关放大器控制器、工作电流需要高达50A。
因此、导通元件 MOSFET 从 IRF540NS 更改为 BUK7Y1R0-40N (´3)
由于 BUK7Y1R0-40N 的输入电容相对高于 IRF540NS、TPS2490的电荷泵驱动器似乎不足以驱动 BUK7Y1R0 MOSFET。
在这种情况下、您是否有可以在 TPS 和 MOSFET 之间使用的外部分立式驱动器配置或驱动器 IC 建议?
谢谢