This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:输出电压启动时序

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499100/lp2985-output-voltage-startup-timing

器件型号:LP2985

工具/软件:

大家好、支持团队。

我的客户遇到输出电压启动时间问题。

您能帮我解决这个问题吗?

如下面的波形数据所示、2022年第36周产品从输入电压上升到输出电压开始上升的延时时间约为200ms。

2024年制造的产品几乎没有延迟。

这是因为2022年12月发布的 PCN 中添加了输出下拉电路吗? (PCN#20221213002.0)

我们已确认、2024年约500款产品均为相同器件。

您能告诉我为什么启动时间缩短了这么多吗?

此致、

HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好支持团队。

    您有任何更新吗?

    这个问题是紧迫的、因此我们希望尽快作出答复。

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa、

     启动时间的变化可能是由于2024年材料包含新的硅器件(如上面的2022年 PCN 中所述)、而不是传统设计、但图8-17至8-24显示新芯片和传统芯片的启动时间小于几百微秒、而不是上面显示的200ms。

    您能说明一下上面示波器截图中的红色和绿色迹线是什么吗? 是否可以提供其包含 LP2985的电路的客户原理图?

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好亚历克斯-圣

    感谢您的答复。

    让我向我的客户确认。

    您是否认为200ms 延迟是异常的?
    我觉得这是不正常的、但我的客户说他们已经耽误了一段时间。 我会查看具体情况。

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好支持团队。

    此主题将暂时关闭、因为调查需要一些时间。
    感谢您的支持。

    此致、

    HIG