This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95410RRB:CSD95410RRB 和 CSD95490Q5MC 热性能

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, CSD95410RRB, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496895/csd95410rrb-csd95410rrb-and-csd95490q5mc-thermal-performance

器件型号:CSD95410RRB
主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MCTPS536C7

工具/软件:

您好、

我们有一个现有设计、它使用 TPS536C7 + CSD95490Q5MC 来提供500A、0.85V。 根据 TI 的建议、我们希望将此设计移至更高效的功率级 CSD95410RRB。

我尝试比较这两种元件的热性能、因为数据表上的数字不支持轻松比较、请联系我以寻求帮助?

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的喀麦隆:

    感谢您的帮助、我们将在下周初回复您。

    此致、

    Shamveel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    感谢关注 CSD95410。

    没错、直接从数据表中进行比较可能会有点困难。

    请给我一些时间来获取两者的验证数据、然后返回给您。

    同时、您能否分享您感兴趣的任何特定测试条件。

    我会在星期三回到你的身边。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    感谢您的耐心。

    我将私下向您发送有关 CSD95490到 CSD95410在您的电子邮件上的改进的一些详细信息。

    让我们通过电子邮件讨论更多详细信息。  

    供参考、我的电子邮件是 abhishek.vishwa27@ti.com。  

    此致、

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    感谢您的快速回复-我会留意您的电子邮件。

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameon:

    因为我们已经通过电子邮件进行了沟通。

    我即将结束该主题。 让我们继续邮件。

    此致、

    Abhishek