This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100EVM-089:此模块是否包含氮化镓 FET?

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500304/lmg3100evm-089-does-this-module-contain-a-gallium-nitride-fet

器件型号:LMG3100EVM-089
主题中讨论的其他器件:LMG3100R017

工具/软件:

此模块是否包含氮化镓 FET?
因为数据表第9页上没有 GaN。
我们已经购买了一个 GS66508T 评估板、但上面没有 GaN FET
因此、我必须确保不再犯同样的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jing Wei、  

    感谢您与我们联系。

    是的、EVM 上安装了一个氮化镓(GaN) FET、采用 LMG3100R017封装的形式。  

    TI LMG3100R017封装配有一个带集成栅极驱动器的(100V、1.7m Ω Rdson) GaN FET。

    如需详细了解封装以及栅极驱动器与采用封装的 GaN FET 集成的优势、您也可以参考 LMG3100R017器件数据表。

    LMG3100R017 (126A)、LMG3100R044 (46A)具有集成驱动器的100V GaN FET 数据表(修订版 C)

    如果您还需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Rohan