This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:适用于24V 400mA 背光驱动器的设计。

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500146/tps61500-design-for-24v-400ma-backlight-driver

器件型号:TPS61500

工具/软件:

我目前正在检查 TPS61500是否与我们希望驱动需要24V 电压且总400mA 消耗的背光的用例兼容。 (4串8个串联 LED)

TPS61500的输入应为12V。

根据我的计算、根据数据表的公式、计算出的最大 LED 电流应约为1.418A、这意味着它应该能够有效。 这是否可以得到验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AIO、

    在24V LED 和400mA 电流下、总输出功率为9.6W。 考虑到90%的效率、所需的输入电流为9.6/90%/12=0.9A。 TPS61500的电流限制为3A、因此这款器件适用于您的应用。

    此致、

    Hongjia