This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:反极性保护无法正常工作

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2640, LM60440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496502/tps2640-reverse-polarity-protection-is-non-functional

器件型号:TPS2640
Thread 中讨论的其他器件: LM60440

工具/软件:

您好、

我们在设计中实施了 TPS2640 (VQFN 封装)、但是反极性保护不起作用。 其他保护功能似乎可以正常工作、我不测量 RTN 和 GND 之间的短路、数据表显示将禁用反极性保护。 是否有任何其他方式可以将其禁用? 从我可以看出、我们的实现与评估电路几乎相同。

引脚1-7、11、16和21未连接。 引脚25 (焊盘)连接到 RTN。

PWR_SW 连接至连接器、外部开关最终将网络连接至系统接地。

I_MON 连接至 PIC32微控制器上的 GPIO。

我认为这些外部连接可能会以某种方式影响芯片、但我在裸板上构建了电子保险丝电路、没有任何其他东西、并看到了相同的行为。

谢谢、

Kyle。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您是否在电路板上测量了 RTN 和 GND? 开路电压。

    看起来不错。

    请检查 RTN 和 GND 之间的连接性。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armit:

    我可以确认 RTN 和 GND 之间没有短路。 这些网络之间的电阻约为400k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、

    我还做了一些电路的 PSpice 仿真、看起来负载的变化会直接影响通过电路的负电压。 该芯片是否有最低负载要求?

    仿真表明、我需要400欧姆的负载才能使负电压小于1伏。 这与我在工作台上测试电路时看到的情况形成对比。 使用100k Ω 负载时、我可以轻松实现可忽略不计的负输出电压。 我不太熟悉 PSpice、但我对该结果有点担心、因为它有很大不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您在输出端看到的反向电压是多少。

    您可以探测输入和输出电压吗?

    如果您遇到与以下主题类似的问题、请告诉我。

    (+) TPS2640:TPS26400:反极性保护-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、

    我测量了几种不同负载条件下的输出电压、并获得了以下输出。 在低 Z 模式下、我的万用表输入阻抗约为3k。

    VIN 输出电压
    空载 LO Z 模式 100k 负载 1M Ω 负载
    4. -2.38 0 -0.11. -0.76
    -10 -7.12 0 -0.3 -2.27
    -20 -15.43 0 -0.54 -4.22
    -30 -23.38 0 -0.75 -5.91.

    您可以看到、根据负载值、结果会有很大差异。 我同意这可能是由于通过器件的泄漏未像另一个螺纹那样正确分流到接地端。

    我想现在的问题是如何最好地处理它。 是否可以在 TPS2640 Vout 和 GND 之间放置一个高阻值电阻器(100-200k)、以释放由于漏电而产生的过大负电压?

    在我的电路板上、此电路的输出直接馈送到 LM60440周围设计的直流/直流转换器的输入端(下面的方框图供参考)。 输入引脚上允许的最小电压为-0.3V、如果我们假设器件中的背对背 FET 在输入端出现负电压时保持关闭状态、从而为 TPS2640输出端带来高阻抗、则该电压甚至已经超过-4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的结果。

    了解您的问题。 输出端的电容器没有放电路径、这使得输出电压在高阻抗路径中上升。

    在本例中、您可以在输出端放置一个高阻值电阻器进行放电。  

    谢谢  

    Amrit