This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:有关 PMID 输出的一些问题

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499797/bq24195-some-questions-on-the-pmid-output

器件型号:BQ24195

工具/软件:

您好:

我现在正在开发一个实验室监控系统、作为起点、我们使用 BQ24195附带的 Arduino Portenta Max 载板作为电池和电源路径管理 IC。 现在我面临的问题是、PMID 的5.1V 电压无法可靠运行。 系统设计为在12V 电压下运行(使用专用降压转换器转换为5V)、从而在 BQ24195的 VBUS 上提供+5V 电压。 电池负载工作正常、降压转换器也会提供所需的电压、但不知何故、如果我移除 VBUS 上的5V 电压、升压模式将不会启动、PMID 上没有5.1V、而是3.5V。

根据我到目前为止所了解到的、OTG 引脚需要为高电平才能使器件进入升压模式、但在本设计中、OTG 引脚直接连接到同一 IC 的降压转换器输出(3.8V)。 因此、我想知道在移除 VBUS 时、3.8V 是否仍然存在。 原理图中是否可能出现错误? 我将原理图附在这里。 是否需要通过 I2C 配置任何内容才能使升压模式正常工作? 我是否需要读回 VBUS 的状态并对压降做出反应? 在这种情况下、我想知道处理器是否会在220ms 的长压降期间继续运行。 我尝试了 BQ24195的几种寄存器设置、但移除12V 输入后无法让处理器继续运行。

感谢你的帮助

此致

Holger

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    "降压转换器输出(3.8V)"为 VSYS (SYS 引脚电压)、当存在有效 VBUS 或有效 VBAT 时应存在该电压。   有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../sluua18a.pdf 上的 BQ241195 EVM 设计。

    谢谢、

    Ning