This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:原理图审阅

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496753/tps560430-q1-schematic-review

器件型号:TPS560430-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS560430

工具/软件:

尊敬的团队:

希望大家都好。

我的客户是 Xingyu。

目前、他们希望使用此器件进行平台设计、因此希望拥有可在不同工程中使用的标准原理图设计。

据我所知、投入和产出的条件是不确定的、不能进行全面的审查。 您能否回顾可以执行的零部件、 并帮助我指出需要确定的零部件?  我告知客户需要确定。  

e2e.ti.com/.../TPS560430_2D00_buck_2D00_CV.pdf

BR、

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好链接  

    明天印度时间、我将回顾一下、并回到您的身边

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好链接  

    很抱歉回复延迟

    这是我的评论  

    1. 电感器可增加至18uH
    2. 应向输入端额外添加2x2.2uF

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好链接  

    如有任何其他问题、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare