This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:VBAT 的分压器

Guru**** 2489695 points
Other Parts Discussed in Thread: TS321, BQ27426, TLV9141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499840/bq27426-voltage-divider-for-vbat

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:TS321TLV9141

工具/软件:

您好、

我们的客户计划根据应用手册将运算放大器输出连接到 VBAT。
https://www.ti.com/jp/lit/an/slua857a/slua857a.pdf



该 OPAMP 的输出具有1uF 的大容性负载。
TI 是否选择 TS321是因为它们非常重视容性负载驱动能力?
如果 使用不同的 OPAMP、如果在运算放大器输出端和1uF 之间连接了串联电阻器、则 BQ27426的运行是否会受到影响?
(我认为串联电阻会缩小 OPAMP 带宽。)

更改 OPAMP 的原因是功耗。
(例如 TLV9141)

该串联电阻器只是用于抑制 OPAMP 振荡。

您可以向我们提供的任何建议都将有利于客户的设计。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hiroshi、

    TS321已经在 BQ27426上进行了验证和测试、前提是您的团队能够找到另一个具有相同电气特性且在每种情况下行为都相同但不会影响功能的器件。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的支持。
    我会让客户知道、以便他们可以对其进行评分并做出决定。

    此致、
    Hiroshi