This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201AEVM:TPS92201AEVM

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92201AEVM, TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498729/tps92201aevm-tps92201aevm

器件型号:TPS92201AEVM
主题中讨论的其他器件: TPS92201

工具/软件:

您好、

TPS92201AEVM 的输出引脚上的短路限制是多少(当 VOUT 短接至 GND 时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS92201数据表中的图显示了 Vout 短路行为。

    电感器电流钳位在2.2A 左右、这与 ISET 没有关系。

    降至零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy。
    有以下2确认:

    1) TPS92201的最小 PWM 信号为20kHz、器件不会检测到100/500Hz 范围内的任何频率?

    2)输出电流将具有与 PWM 输入相同的频率和占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS92201内部电路具有低通滤波器来滤除 PWM 调光信号的平均直流电平、PWM 频率越低、平均电压的纹波越高、PWM 频率100/500Hz 太低、输出频率将具有相同的频率、从而跟随 PWM 高电平/低电平周期。