This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860T:是否可以通过 SPI 同时写入多个 LP5860T 单元?

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500158/lp5860t-is-it-possible-to-write-to-multiple-lp5860t-unit-simultaneously-over-spi

器件型号:LP5860T

工具/软件:

我认为这应该是合法的、因为数据表指出:  

在写入周期中、MISO 保持高阻抗状态

我有几个相同的 LED 矩阵、但每个矩阵都有不同的 CSn 引脚。 但是、如果我针对两个 LP5860T 器件将 CSN 拉至低电平并在 SPI 中写入命令、是否可以更新这两个器件?

为了安全起见、我在每条 MISO 线上放置100 Ω 串联电阻器、以防意外驱动它。

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    是的、您可以写入命令以在两个器件的 CSn 被拉至低电平时更新它们。

    此致、

    Felix