This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:MODE 引脚电流

Guru**** 2489695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498598/tps552892-q1-mode-pin-current

器件型号:TPS552892-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我想查询 MODE 引脚的最大灌电流/拉电流以进行更坏情况分析。

我在数据表中找不到它。

您能帮助提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixu:

    感谢您的联系。

    Mode 引脚是用于 WCCA/FPWM 模式选择的电压检测引脚、我是否可以知道为什么需要该引脚的电流来实现 PFM?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    在我们的设计中、我为此引脚连接了一个0 Ω 的接地端。

    它需要估算流经电阻器的电流。

    我认为它将由引脚提供。

    您能帮助检查一下是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixu:

    泄漏电流约为 nA 级。 但我们没有这一项的确切值。 希望它有所帮助。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    因此该值不会超过 uA 水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixu:

    是的、它不会超过 uA 水平。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    明白了、非常感谢。