This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5814:输出分组?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500301/lp5814-output-grouping

器件型号:LP5814

工具/软件:

这个 LED 驱动器的输出通道能否组合在一起来驱动更高的电流?
如果我们的要求是每个40 mA 通道90/50/LED、是否可以使用4个输出器件(R/G/B/W)来仅驱动3个 LED (R/G/B)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabor:

    是的、您可以对通道进行分组以驱动更高的电流。

    在您的情况下、您可以将 OUT0/1组为驱动 R (90mA)、然后将 OUT2组为驱动 G (50mA)、将 OUT3组为驱动 B (40mA)。

    此致、

    Felix