This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:需要 TPS92365DCKR 的替代器件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92360, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495335/tps92360-need-alternate-part-for-tps92360dckr

器件型号:TPS92360
主题中讨论的其他器件: TPS61500

工具/软件:

HII 团队、  

我正在寻找 TPS923660DCKR (具有相同封装尺寸)的替代产品、其额定输出电流高达3A。

我认为 TPS92360DCKR 将支持高达1.8A 的电流(如果我错了、请纠正)、但我正在寻找高达3A 的电流。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    您是否能够接受非引脚对引脚解决方案? 目前、我们没有采用相同封装的更高电流 IC。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Patrick

    非引脚对引脚解决方案可以解决问题、但我们希望减少引脚数。  

    您能否告诉我、我们能否为 TPS92360使用22 μ H? 我可以看到最大建议使用10uH、但在10uH 时纹波电流非常高。 我们可以使用22 μ H 吗?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Napa、

    对于3A 电流限制、可以考虑使用 TPS61500。

    对于电感、您可以尝试增大电感、但需要基于实际的电路板评估、因为电感会在某种程度上影响环路稳定性。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Patrick  

    除了 TPS61500之外,我们还有其他选项吗?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    请问 TPS61500的问题是什么?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Patrick

    IC 没有切换、我已经开始与您讨论另一个问题。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    好的、下面我们找出 TPS61500不首先切换的根本原因。

    BR

    Patrick