This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:是否可以将 VCC 用于 FPWM 模式?

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499246/tps552872-can-i-use-vcc-for-fpwm-mode

部件号:TPS552872

工具/软件:

尊敬的团队:  

客户希望在其应用中使用 TPS552872。  

-输入4.5V ~ 32V

输出:7V/1A  

- FPWM 模式  

客户希望设置 FPWM 模式、但模式端口没有外部电源轨来输入逻辑高电压。  

我们是否可以使用 VCC 输出在 MODE 端口上设置逻辑高电压? 如果客户将 VCC 连接到 MODE 引脚、FPWM 模式可以正常运行?  

如果没有、是否有办法设置 FPWM 模式?   

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nam:

    是、客户可以将 MODE 直接连接到 VCC 以选择 FPWM 模式。 客户可以参考 EVM 设计。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin、  

    感谢您发送编修。 还有一些问题。

    -输入4.5V ~ 32V

    输出:6V/1A  

    请查看以下客户问题并告知我您的意见。  

    1.我知道 VCC 输出是5.2V ,如果输入电压低到4.5V ,什么是 VCC 输出? 输出是否有旁路功能输入?  

    2.一旦输入电压为4.5V,输出电压为6V, VCC 电源为 Vout。 对吗?  

     -如果是,当客户直接连接模式到 VCC 时, FPWM 功能运行良好?  

     -首先,如果输入电压是4.5V 注入, VCC 电源是 Vin =>调节6V 输出=> VCC 电源切换至 Vout。 我的理解对吗?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    1. 我知道 VCC 输出是5.2V ,如果输入电压低到4.5V ,什么是 VCC 输出? 输出是否有旁路功能输入?  [/报价]

    您是说在启动期间、Vout 未就绪吗? VCC 将直接由 Vin 供电、电压为4.5V。

    2. 一旦输入电压为4.5V 且输出电压为6V、VCC 电源为 Vout。 对吗?  [/报价]

    是的。  当 Vout 达到6V 时、VCC 将由 Vout 和输出5.2V 供电。

    -如果是、当客户直接将模式连接到 VCC 时、FPWM 功能是否运行良好?  [/报价]

    MODE 引脚高电压阈值为1.2V。 FPWM 功能正常。

    [引用 userid="134317" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499246/tps552872-can-i-use-vcc-for-fpwm-mode/5761903 #5761903"]

    首先、如果注入4.5V 输入电压、VCC 电源为 Vin =>调节6V 输出=> VCC 电源切换至 Vout。 我的理解对吗?  

    [/报价]

    在 Vout 达到4.5V 之前、VCC = Vin = 4.5V。 当 Vout 达到4.5V 时、VCC 将跟随 Vout、从4.5V 斜升至5.2V。 当 Vout 超过5.2V 时、VCC 将稳定在5.2V。

    此致、

    木林

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin、  

    非常感谢。