This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:对上电提出问题

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499384/tps274c65-question-about-the-power-up

器件型号:TPS274C65

工具/软件:

尊敬的团队:

我想检查以下句子的含义

8.3.5.8上电和断电行为:  

如果首先启用 VDD 电源、并且在 VS 电源上电且 VS 电压超过 VS_UVPR 之前、VDD 电压超过 VDD、UVLOR、则输出保持禁用状态。

如果这意味着如果 VDD 先上电而 VS 未上电、则输出将禁用、当 VS > UVPR 时、输出将处于活动状态。 如果我的理解正确、这意味着 VDD 和 VS 没有时序要求、当 VS 和 VDD 都高于 UV 时、器件将处于活动状态)

谢谢!

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    正确、并阐明在 VS > UVPR 后、器件在收到命令后即可启用输出。

    谢谢、

    Patrick