请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HB08-Q1 工具/软件:
您好、
我偶然发现、 当 EN 为低电平时、即使电流超过 ILIM、器件(TPS1HB08AQPWPRQ1)也不会成为故障状态。
具体情况如下。
1)将 EN 设置 为高电平以 启用 TPS1HB08AQPWPRQ1输出。
2) TPS1HB08AQPWPRQ1中的 FET 导通、流经 TPS1HB08AQPWPRQ1的电流开始增加。
3) EN 设定 为低电平 、而电流增加以实现紧急关断。
4) EN 变为低电平后、电流会持续增加一段时间(几微秒)、并超过 ILIM (42A)。
5) 在这里、我们确认 TPS1HB08AQPWPRQ1不进入故障状态。
我想 TPS1HB08AQPWPRQ1 在"ILIM" EN=HIGH 和"Current > ILIM"时进入故障状态。
您能否证实这一点?
此致