This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60410:VIN 12~18 V、在轻负载解决方案中具有高效率和高效率

Guru**** 2490645 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499918/lmr60410-vin-12-18-v-and-high-efficiency-and-high-efficiency-in-light-load-solution

器件型号:LMR60410-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMR36506

工具/软件:

你好、团队

您对以下要求有任何建议吗?

  1. 12V~18Vin (4s BAT Vin)
  2. VOUT = 9V (它可以调节。)
  3. 500mA 最大值
  4. 正常 Iout 可能是50mA

 

它在轻负载时具有高效率、是最佳选择

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

     为了提高轻负载效率、我推荐 LMR36506  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahil

    我们是否有任何输入电压规格较低的解决方案?

    因为 LMR36506 Vin 可以支持65V。 我认为这超出了规格要求。

    BTW 我们是否有任何解决方案50mA 可以达到90%的效率?

    BRS

    Brian