This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:需要双电源输出32V 输入电压、输出电压200mA 为42/VIN、功率为-42V/VIN 200mA

Guru**** 2382690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500045/tps7a39-need-a-dual-power-output-32v-vin-vout-42-200ma--42v-200ma

器件型号:TPS7A39

工具/软件:

您好先生

我们希望为 TI/MUX 设计电源

输入电压:32V、输出电压42/Vout 200mA

Vin:32V、Vout -42/Vout 200mA

我可以使用 TPS7A39来实现这一点吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    请确认您的条件正确无误。 TPS7A39不能提供高于输入的输出。

    谢谢、

    Vahnroy Hosear