This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:关于 BQ76940和 BQ78350-R1 I2C 时钟频率的阐释

Guru**** 2490185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499099/bq76940-clarification-on-i2c-clock-frequency-for-bq76940-and-bq78350-r1

器件型号:BQ76940
主题: BQ78350-R1中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们目前正在使用 BQ76940 AFE 结合使用 BQ78350-R1配套 IC 。 根据 BQ76940数据表、I²C μ s 时钟频率应运行 100kHz  。 然而、在实际测量过程中、我们观察到的频率更接近 36kHz  

请您澄清一下:

  • 如果有用于精确测量 I²C μ s 时钟频率的推荐方法或设置?

  • 在某些工作条件或配置下、是否预计会出现这种频率变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arati、

    已分配此问题、并将在可能的情况下予以解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arati、

    Unknown 说:
    如果有推荐的方法或设置来精确测量 I²C μ 时钟频率?

    波形和/或逻辑分析仪有助于调试通信线路问题。 本文也可能有用、可供参考: 如何通过波形分析来调试 I2C

    Unknown 说:
    在某些工作条件或配置下是否会出现这种频率变化?

    BQ76940绝不会控制 I2C 时钟、仅控制主机。 如果您对我们的器件有任何其他通信问题、  第6款通信   可能也有必要参考此常见问题解答。

    此致、
    Alexis