This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:电池无法为电路供电(

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497325/bq2973-battery-is-not-powering-the-circuit

器件型号:BQ2973

工具/软件:

大家好、

我设计了一个 UVP/OVP 电路来保护18650锂电池。 但是、我很难使其正常工作。

原理图如下所示:

放置电池后、没有任何反应。 但是 、将万用表放置 在 DMG6968的 GND 和 G1之间  时、FET 似乎开始导通、一切正常。 这是因为栅极阈值吗? VGSth 最大值为0.9V、因此我想 不是...

有什么建议吗? 这里的问题可能是什么?

感谢您的持续支持、

此致、

Fernando Fontes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fernando、

    检查原理图后:

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis_H

    感谢您的答复。 我将更新原理图以添加推荐的5Mohm 电阻器。  

    关于"警告"、我没有错过它。 我将 考虑添加一个按钮来短接引脚。

    此致、

    Fernando Fontes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fernando、

    我认为这些是我在查看您的原理图时看到的唯一注释。 我希望它有所帮助。

    此致、
    Alexis