This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:使用 bq25798为电池包充电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ25798, BQ76920EVM, BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497854/bq76920evm-charging-battery-pack-with-bq25798

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ25798BQ25798EVM

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我有一个有关使用 bq25798 EVM 对 bq76920 EVM 监控的3节磷酸铁锂电池包充电和放电时发生的意外行为的问题。

启动时、bq76920默认不会开启其充电和放电 MOSFET。 但是、在通过连接到电池监控器的 bq25798 EVM 关闭 MOSFET 来对电池进行充电或放电时、电池包仍在充电或放电、绕过在测试中关断的控制 MOSFET。

同时、当 bq76920 EVM 直接连接到工作台电源来为电池组充电、或连接电子负载来对电池组放电时、bq76920 EVM 在使用 MOSFET 时按预期工作。

我已经检查 MOSFET 上的所有电压电平、并且似乎所有电压电平都正常工作、但不知何故、充电器 bq25798 EVM 绕过了 MOSFET。 我无法确定导致这种意外行为的原因。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC、

    发生这种情况时、您是否有 BAT、DSG、CHG 和 PACK 引脚的任何波形? 如何将 BQ25798EVM 连接到 BQ76920EVM?  

    此致、
    Alexis